This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:原理图审阅

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990494/tps552882-schematic-review

器件型号:TPS552882

各位专家、您好!

您是否会按照所附的方式查看原理图?
[条件]
 输入电压:4.1V~6.0V、 输出电压:5.1V、Iout=3.5A、Fsw=1~2MHz

https://tidrive.itg.ti.com/a/de99APnvfRdn730a/0aacf9b4-8cfd-4cf8-9924-9b741cbe5332?l

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    感谢您的参与。 我将看一下这个原理图。 请稍等。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否会告知原理图审阅的状态?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    对于 scheamtic:

    在 DR1H、DR1L 中添加两个1 Ω 驱动器电阻器。

    2. ILIM 引脚电阻器 RS128 82k Ω 不是正确的值。 将其更改为50kOhm。

    3.在 ISP 引脚和 ISN 引脚之间添加220nF 陶瓷电容器。 在 ISP、ISN 布线中插入两个10 Ω 电阻器。