This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:使用所有4个 I2C 地址

Guru**** 2442090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990962/lp5562-using-all-4-i2c-addresses

器件型号:LP5562

您好!

我想使用所有4个 I2C 地址、但不使用埋孔、因为我想将 CLK_32K 引脚连接到 GND

将 CLK_32K 引脚连接到 GND 是否有任何限制?

谢谢、

YMark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet、您好、在此情况下、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YMark、您好!

    如果外部时钟卡在零或卡在一个位置、 或者时钟频率太低、时钟检测器会指示外部时钟不存在。如果应用中未使用外部时钟、则应将 CLK_32K 引脚连接到 GND、以防止该引脚悬空并产生额外的电流消耗。

    CLK_32K 引脚可直接连接至 GND。

    最恰当的考虑

    徐美奈