请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5562 您好!
我想使用所有4个 I2C 地址、但不使用埋孔、因为我想将 CLK_32K 引脚连接到 GND
将 CLK_32K 引脚连接到 GND 是否有任何限制?
谢谢、
YMark
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用所有4个 I2C 地址、但不使用埋孔、因为我想将 CLK_32K 引脚连接到 GND
将 CLK_32K 引脚连接到 GND 是否有任何限制?
谢谢、
YMark