This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:接地混淆和架构

Guru**** 2538510 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991024/bq76920-ground-confusion-and-architecture

器件型号:BQ76920
主题中讨论的其他器件: BQ24780

大家好、

我以前曾问过这个问题、但现在由于我正在进行原型设计、我还有其他问题。  我之前的设计导致了一些接地怪异和浮动、我认为这是由保护 IC 的工作方式引起的(BQ76920)。  我希望电路的其余部分始终与保护电路保持连接。  这让我倾斜可能是为了进入高侧驱动。  下面随附了参考图像。

这是一个多通道电池充电器。  每个通道都相互隔离、除了它们共享充电输入和放电输出、因为输入电源中的所有通道都能够对它们进行充电、并且它们都能够对负载进行放电。  电池将连接到保护 IC、并使低侧接地。  电池还会进入负载开关、以便能够断开其与电路的连接、并进入稳压器为系统的其余部分供电。  充电由 BQ24780控制。  我的担忧/困惑、但查看应用手册和评估板是 BAT 和 PACK-以及我应该参考的系统的哪个部分。  我发现的所有电路原理图都有 BAT -进入、但如果参考了任何位置、则网络接地。  唯一的隔离器件是 PACK-、它位于晶体管之后、用于实现充电/放电。  在我的设计中、这意味着电池组真正需要连接的唯一设备是用于充电的输入接地和用于放电的输出接地。  这看起来是正确的、还是我对其进行了错误的设置?   

我还在做的一件事是、确保放电不会最终为其他电池充电、但也不应该充电、因为充电 IC 会检查以确保适配器已连接、然后才能充电。  有一个按钮可设置模式、微控制器也可以接收命令、告知系统何时充电/放电以及电流等。

无论如何、主要是地面。   

我是否会转到高侧?

电池组是否只需要进入充电器输入接地和输出放电接地?

这是否会导致逻辑其余部分的接地悬空?

这是否会在其他任何地方导致接地问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    这可能会令人困惑、您在那里有很多问题、我可能不会将它们全部都保持在直线上。

    通常、您可以切换高侧或低侧并断开单个电流路径、但如果您在系统之间有其他信号、则需要考虑其他电流路径。  在通道图中、最明显的是 I2C、当 BQ76920从充电器系统上断开电池接地时、I2C 仍然连接到 MCU、并且其接地显然位于充电器上。

    使用高侧开关实现电池保护可能是 最容易理解的。  充电器使用高侧开关、MCU 基于低侧基准、期望信号相对于其 GND 保持在低电压范围内。

    对 BQ76920使用 I2C 隔离器也可能适合保持低侧开关、但应检查稳压器和其他控制信号。  当低侧开关打开时、如果电池电压降至 PACK-、稳压器可能会正常。 您将充分了解您的负载开关及其要考虑的任何特性。