This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:拔下电源插头之前、如果启用 PROCHOT 引脚、则该引脚将保持低电平

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990968/bq25703a-prochot-pin-remains-low-when-enabled-before-unplugging

器件型号:BQ25703A

大家好、团队、

我收到了客户关于 BQ25703A 寄存器的问题。 如果您能就以下问题向我们提供反馈、我将不胜感激。

关于 ProchotOption1寄存器(I2C 地址= 38h)上的位0 (PROCHOT_PROFILE_ACOK)、如果在该位设置为1时移除充电 IC 的输入电压、PROCHOT 引脚将保持低电平。 (ProchotOption0寄存器(I2Caddress=36h)的 EN_PROCHOT_EXT 为0、因此选择脉冲输出。)

以下语句指出、在拔下适配器后启用 PROCHOT_PROFILE_ACCEPT 时、PROCHOT 引脚为低电平、但在移除适配器之前设置该引脚时、会发生相同的行为。 您能给我们一个关于可能是什么原因的评论吗?

(数据表第46页、表16)

如果在移除适配器后在 PROCHOT 中启用 PROCHOT_PROFILE_ACCESS、则会将其拉低。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryotaro、

     

    根据您的说明,当拔下适配器时,/PROCHOT 行为与低功耗模式有关。 请尝试禁用低功耗模式。

     

     

    如果这不能解决问题、请在移除适配器后分享您的完整寄存器设置以及 VBAT、VSYS 和 REGN 电压。

     

    此致、

    Angelo