This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:禁用交流充电器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990980/bq24780s-disable-ac-charger

器件型号:BQ24780S

大家好、

这个充电芯片上的另一个问题。  我所做的设计是并联电池充电器、每个充电器都有一个交流适配器、因此电池可能会在拔下电源之前关闭一点。  系统也可以放电、并将它们连接在一起、因此我不希望系统需要插入交流电源即可打开。  我认为如果没有电池、它可能无法启用(我可能会出错)。  我的问题是、使用晶体管手动禁用适配器输入的选项是什么?  我在芯片中看到了两个选项。

1) ACOK 为低电平。  这是通过 FET 在内部完成的、但我可以手动将 ACOK 拉低以关闭输入适配器

2) 将输入电流设置为0。  这将启用"涡轮增压模式"并允许电池为系统供电。   

是否有任何工作要做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

     

    有几种方法可以关闭 ACFET 和 RBFET:

     

    1. 启用学习模式(有关更多详细信息、请参阅数据表中的第7.3.7节)。
    2. 将 ACDET 拉至低于2.4V 有效适配器检测阈值。
    3. 使用独立比较器和电源路径锁存使能位来锁存 ACFET/RBFET。

     

     

    请注意,除非 InputCurrent()寄存器设置为1536mA 或更高,否则不能使用混合动力升压模式。 我认为这不是您所需要的。 混合动力升压模式的用途是在适配器过载时、电池还可以帮助为系统供电。 仅连接电池且拔下适配器时、没有混合动力升压模式。

     

    如果适配器未连接、则 BQ24780S 将仅在电池模式下工作(有关更多详细信息、请参阅数据表中的第7.3.1.1节)。 在此状态下、BATFET 将打开、以便电池为系统供电。 VBAT 会传递到 VSYS、但电池电压不会升高。

     

    此致、

    Angelo