This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991120/bq4050-bq4050

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: BQ25731

您好、先生、

我们正在构建移动电源解决方案。 作为其中的一部分、我们决定在设计中使用 BQ4050。

但是、最终不确定如何将 BQ25731的 I2C 与 BQ4050的 SMBus 进行电气连接。

2.还需要知道什么是 DNP 连接,正如参考设计中提到的那样。 电气连接或为 IC 的 SMBus 和 I2C 引脚进行 DNP 连接所遵循的任何步骤是什么。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您查看此应用手册、了解 SMBus 与 I2C 的兼容性。 我认为您在电气方面不会遇到问题、但您可能会遇到通信协议方面的一些问题。 请告诉我、您是否希望帮助挑选另一个电量监测计。

    DNP 表示"不填充"  

    最棒的

    Jessica