This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:UVLO 设置

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM265R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991301/tpsm265r1-uvlo-setting

器件型号:TPSM265R1

我正在 使用 WEBENCH 设计采用 TPSM265R1的降压转换器、该转换器的输入范围为20-48V、输出为12V。 启用"UVLO"选项时、WEBENCH 放置一个电阻分压器树、其中 R_UV1 = 10MOhm、R_UV2 = 7.87MOhm、R_HYS = 887kOhm。 根据数据表中的等式6和7、可得出2.75V 的 V_IN (ON)和2.45V 的 V_IN (OFF)。 为什么选择这些电压? 根据计算得出的电压、我可以想象 UVLO 阈值为14.75V、而14.45V、用于关断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jamie、

    UVLO 选项使用户能够修改原理图上的组件。 我们通常会提供"您需要哪些 UVLO 电压?"的输入 它会计算这些值并将其插入、但这在该 WEBENCH 模型上未实现。 因此、该设计具有这些可修改的默认值。

    Sam