This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53915:直流/直流输出可看到2%的差值、VFB 超出规格范围。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990676/tps53915-dc-dc-outputs-seeing-2-difference-and-vfb-is-out-of-spec-range

器件型号:TPS53915

我使用的是具有12V 输入和3.3V 输出的重复 TPS53915。 输出与4个直流/直流转换器大相径庭。

DC-DC1 = 3.418V;VFB = 0.618V

DC-DC2 = 3.268V;VFB = 0.592V

DC-DC3 = 3.288V;VFB = 0.596V

DC-DC4 = 3.416V;VFB = 0.618V

我添加了与上 FB 电阻器并联的0.1uF 前馈电容器。

我通过从负载连接一根细铜并将其路由回上部 FB 电阻器来执行遥感。

我还有一个从本地3.3V 连接到 FB 的10欧姆电阻器。

我想知道为什么 DC-DC1和 DC-DC4的输出具有3.58%的误差。 DC-DC2和 DC-DC3的误差约为1%、这是可以接受的。

此外、VFB 读数也不同。 我认为它应该在597mV 至603mV 的严格范围内。

您能帮我解释一下为什么我看到这个问题吗?

默认 Fsw 为400kHz (Fsw 与 PMBus 无变化)

DCDC1 CFF 220pF

无负载

8A 负载

DCDC1无 CFF

无负载

8A 负载

DCDC2 220pF CFF

无负载

8A 负载

DCDC2无 CFF

无负载

8A 负载

DCDC3 220pF CFF

无负载

8A 负载

DCDC4 220pF CFF

无负载

8A 负载

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设默认开关频率为400kHz、并且 Vout 电压未通过 PMBus 命令更改。  

    有几个项目需要研究。

    DCDC1和 DCDC4在负载电流小于1A 的情况下运行。  

    该转换器配置为在轻负载条件下以 DCM 运行、我希望输出稍高一些、请参阅数据表中的图5。

    对于负载 DCM 运行、我不会期望3%、可能会增加1%。  

    0.1uF 的前馈电容值非常大、需要与45.3kOhm 并联。  

    不使用前馈电容器(CFF)时的输出电压是多少?  

    在45.3k 上尝试220pF

    您能否共享具有和不具有 CFF 的 DCDC1和 DCDC2的 SW 节点的示波器图?

    如果 SW 节点不是周期性的且不稳定、将 R14从150k Ω 更改为0Ohm 将提高稳定性。  

    您能否共享 DCDC1和 DCDC2的 PCB 布局?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    卸下 CFF 并将 CFF 降至220pF 没有任何帮助。 在 MODE 短接至 GND 的情况下尝试主 POST 中的上述示波器快照。

    由于我无法向您进一步分享任何机密信息、 请与我分享您的直接电子邮件、以便我们能够更好地进行讨论。

    谢谢、

    Kay Seah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我还注意到默认开关频率不是400kHz。我没有使用 PMBus 更改任何 FSW、我读取读回值为0xB2的 PMBus 寄存器 D3、即400kHz。

    DCDC1–590kHz

    DCDC2–385kHz

    DCDC3–521kHz

    DCDC4–326kHz

    是否仍然存在 Fsw 与默认值不同的情况? 控制器中的 VCO 应锁定到所需的400kHz。

    我已经检查了我的12V 输入、纹波很低。

    如果不需要上传到某些网站、我无法找到上传示波器照片的方法。 让我们在电子邮件中对此进行介绍。

    谢谢、

    Kay Seah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW、复制了4x DCDC TPS53915的布局、并且相同。 这是否有可能是 TPS53915发生故障? 如何辨别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件是  ddaniels (删除)  @(删除)  TI.com。   我们可以在此处对应。   

    该器 件没有 VCO、它使用自适应导通时间控制、某些 FSW 变化是典型的。   原理图显示反馈网络有两条路径、一条是本地 "AC 路径"、另一条是通过0欧姆的远程"dc"。   

    为了排除器件的干扰、可以相互交换 DCDC1和 DCDC2器件。   我们需要确定该行为是否遵循器件或电路板上的位置。    如果怀疑电路板位置有问题、我们应该检查"ac"和"dc"反馈路径。