请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23861 尊敬的 TI:
根据数据表、TPS23861的 EEPROM 可被写入25个周期、并且写入 EEPROM 的次数超过25次 可能会导致一个不稳定的行为。
在我的应用中、我将把 AUTO 位设置为0、因为我需要将我的器件设置 为默认断电状态。
我想 我的 SW 部门同事 将读取 寄存器0x11、然后检查它是否符合预期。
只有当读回的值与预期的值不同时、它们才会写入0x11寄存器(这样、寄存器只会被写入一次)。
现在、我举手示意... 这只是 为了了解知识。
如果我们将始终向寄存器0x11写入相同的值、会发生什么情况?
该行为将导致不可预测的结果、或者在~25个周期后、位值将不再发生变化?
此致、
Angelo