This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23861:TPS23861 EEPROM

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990993/tps23861-tps23861-eeprom

器件型号:TPS23861

尊敬的 TI:

根据数据表、TPS23861的 EEPROM 可被写入25个周期、并且写入 EEPROM 的次数超过25次 可能会导致一个不稳定的行为。

在我的应用中、我将把 AUTO 位设置为0、因为我需要将我的器件设置 为默认断电状态。
我想 我的 SW 部门同事 将读取 寄存器0x11、然后检查它是否符合预期。
只有当读回的值与预期的值不同时、它们才会写入0x11寄存器(这样、寄存器只会被写入一次)。

现在、我举手示意... 这只是 为了了解知识。
如果我们将始终向寄存器0x11写入相同的值、会发生什么情况?
该行为将导致不可预测的结果、或者在~25个周期后、位值将不再发生变化?

此致、
Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    同意您的观点、大多数设计在编写之前先阅读、通常只编写一次。

    至于假设写入相同的值、我想这也会算作一个周期、因为该值必须被擦除/替换为新的(相同)值。 遗憾的是、这尚未经过测试、但我会错误地将"周期数"减至最小、以最大限度地提高可靠性。  

    谢谢!