This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:最大温度变化

Guru**** 2868190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990953/ucc2897a-maximum-temperature-variation

器件型号:UCC2897A

大家好、团队、

我收到了客户关于 UCC2897APWR 和 UCC27511DBVR 温升的问题。

VDD=12V 频率=200kHz
①Active 钳位 PWM 控制器 UCC2897APWR
μ ②Gate 驱动器 UCC27511DBVR

虽然温升会随电气使用条件和实施情况而变化、但其电路尚未完全定义。

但是、他们希望通过了解所述条件下的最大温升变化量来进行估算。

这些信息是否足以猜测温度变化? 如果他们应该提供有关整个电路的信息、我很乐意收到您的评论。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温升由每个器件上的总功率耗散来估算。 您需要计算每个器件的总功耗、然后使用每个数据表的热性能信息来估算每个器件的温升。

    因此、需要完成总体设计(包括所选的所有组件)才能进行估算。 局部电路无法为您提供温度上升估算。