This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495-Q1:需要 EVM 的热性能详细信息

Guru**** 2532670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990705/lm61495-q1-need-thermal-details-for-evm

器件型号:LM61495-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61495LM61460

团队、

您能否告诉我 LM61495QRPHRQ1 EVM 是否有热仿真结果。  

谢谢、此致、

Arun M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中包含的是 EVM 的有效 RthetajA。

    这样可以实现比 JEDEC 值更精确的热估算。

    请参阅数据表的"热"部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    EVM 是否有任何可用的仿真结果、例如-温度性能文档

    谢谢

    Arun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arun、

    您能否更具体地了解您要查找的仿真数据?  有何规格?  VIN、Vout、Iout、Fsw?   

    关于温度、除了数据表中的热性能信息外、用户指南中还提供了 EVM 的热性能图。   

    请向我们提供更多信息、以便我们帮助您解决问题。  谢谢。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    编辑:插入演示文稿

    正如 David 指出的、您是否有想要仿真的特定应用条件?

    如果您没有任何特殊信息、我可以随附一个通用演示文稿、用于比较16Vin | 3.3Vout | 2.2MHz 下的 TI 器件(LM61460与 LM61495)。

    此演示应重点介绍一些经过实验室测试的条件以及 LM61495的外壳热像、以便为您提供一些有关室温下温度会有多高的参考。

    e2e.ti.com/.../LM61460-vs-LM61495-thermals_5F00_comparison.pptx

    此致、

    Jimmy