This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:热问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991267/bq25792-thermal-issues

器件型号:BQ25792

您好!

我在我的应用中使用 BQ25792为3S1P 锂离子电池组充电。 充电器 IC 工作良好、与主机控制器通信良好。 但问题是、即使电池未连接、BQ 芯片也会发热。 在未连接电池的情况下、源极侧的电流消耗为60mA。 在以1A 电流为电池充电时、芯片温度会超过100摄氏度。 帮我解决问题

 

输入电压:12V 直流

充电电压:12.45V

充电电流:1A

 

e2e.ti.com/.../1665.Battery-Charger-3S4P.pdf

此致、

Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishanth、

    正如我在前一篇文章中提到的、如果不使用 ACDRV1引脚、则不应连接到 VBUS。  它必须接地。  ACDRV1处的电荷泵输出可能会损坏、并导致输入侧的源电流为60mA。

    关于高充电电流下的散热问题、用于散热的封装引脚必须连接到大覆铜、与 BQ25792EVM PCB 类似。  否则、IC 将无法散热。

    此致、

    Jeff