This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:电池检测模式

Guru**** 2391395 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991004/bq24073-battery-detection-mode

器件型号:BQ24073

尊敬的 TI 团队

我想知道 BQ24073在未连接电池时的工作情况。
当电池未连接时检查 VBAT 时、A 和 B 模式的波形得到确认、如下所示。
* B 仅观察200块电路板中的1块、确认其余电路板为 A

检查数据表、当电池被移除(未连接时)时、脉冲波形如下图所示。 (高电平时的电压约为4.2V、低电平时的电压约为0V)
这与 A 一致、但与 B 不同
如果有可能观察到类似 B 的波形、请给我一些建议。
(由于我有实际观察到的波形和电路图、如果可能、我希望离线交换波形和电路图、例如通过电子邮件交换。)

顺便说一下、在数据表的以下说明中、当它从 VLOWV 降低时、会说预充电电流开始流动、因此我认为在某些情况下、它可能只会降低到2.8V。

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI 团队

    我收到了客户的请求、要求尽快回答。
    因此,请你尽快答复。

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是重复的线程、我将关闭它。