This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:关于电池检测模式

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991137/bq24073-about-battery-detection-mode

器件型号:BQ24073

尊敬的 TI 团队

我们的客户正在考虑 BQ24073。
当电池未连接时测量 BAT 引脚的电压(VBAT)时、观察到以下 A 和 B 的电压波形。
(安装在200块电路板上、其中只有一个电路板的波形为 B、其余电路板的波形为 A。)

在数据表中、未连接电池时 VBAT 的波形如下图所示。
如果您确认这一点、A 的波形与下面显示的波形相同、但 B 的波形不同。
您能给我们一些关于导致观察到 B 类波形的因素的建议吗?
(如果可能、请离线分享实际观察到的波形和电路图(电子邮件)。)

*如果您检查以下数据表中的说明、则未连接电池时的 BAT 电压会上升至 VBAT (REG)、但在下降至0V 之前不会列出 BAT 电压。

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    这可能是由 BAT 引脚上电容器上的剩余电压引起的。 客户是否可以在很长时间后或通过放电电来尝试测量?

    我将通过电子邮件联系我们。