This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM265R1:降压/升压稳压器在反相拓扑中使用时的压降电压

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM265R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990875/tpsm265r1-buck-boost-regulator-dropout-voltage-when-used-in-inverting-topologies

器件型号:TPSM265R1

您好!

我正在考虑使用 TPSM265R1在我的设计中生成-3.3V 电压。 输入电压的最坏情况是+3.3V。  我想使用此部件的固定3.3V 输出版本。 表述我的问题的更好方法是:

我能否在  反相拓扑中将+3.0V 输入电压与 TPSM265R1V3SILR 配合使用以生成-3.3V 电压? 该电压周围的效率是多少?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    是的、此器件可用于反相降压/升压拓扑。 请参阅此应用手册。 很遗憾、我们没有该条件的数据、但您可以在应用手册中找到24VIN 的曲线。

    Sam