请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPSM265R1 您好!
我正在考虑使用 TPSM265R1在我的设计中生成-3.3V 电压。 输入电压的最坏情况是+3.3V。 我想使用此部件的固定3.3V 输出版本。 表述我的问题的更好方法是:
我能否在 反相拓扑中将+3.0V 输入电压与 TPSM265R1V3SILR 配合使用以生成-3.3V 电压? 该电压周围的效率是多少?
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.