This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:什么数量代表电源设计器生成的原理图?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LM5145, LM5146-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991065/lm5146-q1-what-does-quantity-represent-schematic-generated-with-power-designer

器件型号:LM5146-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5146LM5145

大家好,我使用  LM5146QRGYRQ1生成5V 2A。 我在电源设计人员的帮助下生成了原理图。

在以下 Cin 设计中,我看到数量= 5,这是什么意思? 我是否应该并联使用其中的5个?  

2.我选择的 MOSFET 是否符合目的。 请查看我的原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mounish、您好!

    请使用 LM5146快速入门计算器(可从产品文件夹中获取)来帮助您选择组件、尤其是补偿。 TO-220封装 FET 在这里太大(Rdson 极低且电容过高)-请尝试将 CSD19537Q3A 用于此2A 应用。 此外、您还可以使用2.2uF/100V 输入电容、47nF SS 电容以及可能较低的开关频率来提高效率。 有关更多详细信息、请参阅 LM5145和 LM5146-Q1 EVM。

    此致、

    Tim