This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:黄金映像使用

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990958/bq35100-golden-image-use

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: EV2400

您好!

我正在尝试了解如何在具有主机 MCU 的嵌入式系统上使用黄金映像。

我可以轻松导出图像。 之后、如果没有 Studio 应用程序、我将如何使用它?

我是否获取 srec 文件并将其添加到 EEPROM 等器件存储器中?

如何从那里获取到 电路板上的 BQ35100? 我只有 I2C 接口。  

即使我可以将文件从存储器读取到 RAM 缓冲区中、如何将其传输到器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、缓存器、

    您可以使用闪存流文件并按照 SLUA801 Gauge Communication 将配置文件(bq.fs、df.fs)写入 bq35100。

    如果您可以使用 I2C 线路接入监测计并对其进行编程、也可以使用 EV2400。

    此致、

    Wyatt Keller