This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:选择合适的电池保护电路型号

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991033/bq2970-choosing-the-right-battery-protection-circuit-variant

器件型号:BQ2970

在您提供的不同变体中、我需要帮助选择正确的器件。

适用于单节锂离子和锂聚合物电池的 BQ297xx 具有成本效益的电压和电流保护集成电路数据表(修订版 G)

 

我们计划使用的电池是以下电池:

https://www.batteryspace.com/polymer-li-ion-cell-3-7v-1050mah-553562-10c-3-8wh-10a-rate---un38-3-passed-0-315.aspx

 

该电池能够在最高10°C 的温度下放电 虽然我们不一定要连接会导致如此高电流的外部负载,但我想了解您的 IC 如何确定放电流过大? 您的器件上没有电流阈值设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jorge、

    您看过数据表的第10.2节-这显示 了一组特定设计参数的详细设计过程示例。 BQ2970没有感应电阻器、因此基于 Rdson 的 FET 选择非常重要、因为电流阈值基于 FET 上的压降。  

    我建议首先根据您所需的过压和欠压阈值、缩小数据表表表表表5中的器件型号选择范围。 例如、根据您的电池规格、您似乎需要2.5V 的欠压保护限制。  

    此致、

    Matt