This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:安全警报 A 寄存器不能正常工作

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991098/bq76942-safety-alert-a-register-doesn-t-work

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件: BQ76952

大家好、

我正在测试 BQ76942、对于 CUV 和 COV 保护功能、我发现一个寄存器可以正常显示的安全状态、但安全警报 A 寄存器不起作用、当发生 CUV 和 COV 时、它保持全部为零。 我已经尝试更改了设置:alartm:SF 警报屏蔽 A 寄存器、但仍保持相同的结果。 您能帮您检查这一点吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    这种行为是正确的。 当一个 COV 条件发生时、首先安全警报寄存器中的 COV 位变为高电平。 在 COV 事件在 COV 延迟时间内处于高电平后、它将在安全警报寄存器中变为低电平、并在安全状态寄存器中变为高电平。 请参阅《BQ76952技术参考手册》中的表5-10。

    https://www.ti.com/lit/ug/sluuby2/sluuby2.pdf

    此致、

    Matt