This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:充电开始

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25887

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991018/bq25887-start-of-charge

器件型号:BQ25887

您好!

我在我的应用中使用的是 BQ25887充电器。 我看到了充电器无法启动充电的情况。 唯一的症状-位"PowerGOD"从 0变为1并返回0。 它可以在这种情况下持续10分钟以上

我将执行以下步骤:  

1.禁用看门狗,将 IINDPM 设置为2000mA,以及其他一些细微的更改,您可以在日志文件中看到它。 PSEL 引脚连接至 GND、ILIM 至 GND 之间的电阻为470Ohm。

2.我使用的是5V、2A 电源(Rigol DP832)。 从电源到 BQ25887的总电阻非常高、约为800m Ω。  

当我将 VBUS 连接到电源时、 IINDPM 变为3000mA、BQ25887无法开始充电。 我尝试禁用 ICO。 此外、我看到 VBUS 线路中的压降 、每30-60ms 大约为1.5V、持续30us。 仅当电池电压低于6.2V 时才会发生这种情况。 从数据表中可以看出、在这种情况下、ICO 从 IINDPM 开始。

3. 当我将 IINDPM 设置为500mA 时,充电开始,只有在这之后,我才能将它设置回3000mA,以便 ICO 优化电流。 从那一刻起、一切都很好。

我的问题:

我是否可以使用任何设置来防止 这种情况? 或者、当我看到这种情况时、我需要手动(I2C)更改 IINDPM?

谢谢!

此致、

Ivan Suvorov

e2e.ti.com/.../BQ25887start.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    电缆电阻非常高。 我建议从500mA (PSEL 高电平)和电流开始、然后针对 ICO 将其设置为3000mA。

    此致、

    Ricardo