This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:CAN#39;t 正确读取程序存储器寄存器

Guru**** 2539820 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990640/boost-lp5569evm-can-t-read-program-memory-register-correctly

器件型号:BOOST-LP5569EVM
主题中讨论的其他器件:LP5569

您好!

我使用 LP5569_EVM 制作了一个简单的图形程序。
编译、加载、上传和运行程序没有问题。
在此状态下,当我读取程序_ mem _ 00至31中写入的数据时,偶数地址被读作1Dh,奇数地址被读作 FFh。 这是为什么?

e2e.ti.com/.../210401_5F00_can_2700_t-read-correctly.xlsx

我正在寻找您的回复。

此致、

海共同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monet、您好、您能在本例中帮助 Hyodo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyodo、

    您在运行引擎时是否读取了 SRAM?

    所有返回的数据是否都读作 FFh?

     您的4Fh 寄存器(PROG_MEM_PAGE_SELECT)设置如何?

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

    [引用 userid="455188" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/990640/boost-lp5569evm-can-t-read-program-memory-register-correctly/3660106 #3660106"]运行引擎时是否读取了 SRAM?

    否、发动机停止并读取。

    [引用 userid="455188" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/990640/boost-lp5569evm-can-t-read-program-memory-register-correctly/3660106 #3660106"]是否所有返回的数据都读作 FFh?

    是。(请参阅随附的文件)

    [引用 userid="455188" URL"~/support/power-management/f/power-management-forum/990640/boost-lp5569evm-can-t-read-program-memory-register-correctly/3660106 #3660106"]您 的4Fh 寄存器(PROG_MEM_PAGE_SELECT)设置如何?

    上载后、读取 R4Fh 的数据为0Fh。

    更改为00h、读取数据 未更改值。 请参阅随附的文件。

    我真正想知道的是如何将.hex 文件数据写入 LP 5569程序_ MEM。

    为此、我尝试从 R50h 至 R6Fh 读取 LP5569、以查看加载的数据是如何写入的。

    此致、

    海共同

    e2e.ti.com/.../210402_5F00_can_2700_t-read-correctly_5F00_V1.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、hyodo,您是否有更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我询问 了如何将该过程从主机上传到 LP5569。
    但是、当我在 EVM 板上[上传到 LP 5569]时、我得到了日志、所以我解决了。 谢谢你。