This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40190:双芯片-是这个器件吗?

Guru**** 2353800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40190
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991113/tps40190-busted-chip---is-it-this-device

器件型号:TPS40190

芯片电路板的图像。

系统上施加了24V 电压、并发生了一些烟花。 此芯片有一个孔洞、"0190"标记代码似乎与 TPS40190保持一致。 器件 ABS MAX 也仅为16V 左右、因此我们可以在24V 时看到烟花。

此芯片是 TPS40190 -对吧? 我很确定、但希望进行一些验证。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    是的 、该芯片是 TPS40190。 我们无法使用24V 输入进行连接。