This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:关于设计材料

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991056/bq25792-about-design-materials

器件型号:BQ25792

您好!

客户希望参考 BQ25792EVM 来设计应用。
TI 是否根据数据表中的公式选择安装在 EVM 上的分立式器件?
客户需要知道 EVM 常数的固定背景。
您能否告诉我您是如何选择 EVM 组件和 EVM 设计材料的?

此致、
Yusuke


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    选择 EVM 组件是为了适应由19V 输入源供电的4S 电池。  如果使用较低的输入源和/或较低的电池组、则可以降低陶瓷电容器的数量和/或额定电压、同时仍考虑电容器因施加的电压和温度而降额、以满足第6.3节中数据表表的要求。  此外、还可以降低 FET 的额定电压。  选择 ILIM_HIZ 电阻器以提供1.5A 和500mA 输入电流限制、如 EVM PCB 上所述。  表5-1中的 ILIM_HIZ 引脚说明中给出了 ILIM_HIZ 电阻器的公式。

    使用

    此致、

    Jeff