This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:在空载或极小负载下、电源似乎不稳定

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991040/tps54531-under-no-or-little-load-the-supply-seems-unstable

器件型号:TPS54531

我已在许多应用中成功使用了该器件。 但是、在一种设计中、我将其用作+3.3V 备用电源、除非检测到电源故障、否则几乎没有负载。 我将在备用电源中使用一个"或"理想二极管电路。 在大约10-20%的电路板中、该电源在空载时不是稳定的。 电压永远不会达到+3.3V。 它似乎上升到大约+2伏、它们关闭。 它在一个连续循环中执行此操作。 如何解决此问题? 该器件需要的最小电流负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stevens、

    您可以向我们分享您的原理图吗? VIN/VOUT 条件是什么? Iout=0A?