This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对直流/直流电源的输入电源保护

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25056

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990818/input-power-protection-for-dcdc-power-supply

主题中讨论的其他器件:LM25056

大家好、E2E 团队、

现在、客户正在设计电源板、并考虑使用具有乘法器的电路来实现其中的输入过功率保护电路。(电源的输入规格:Vinmax=DC360v、Vin=0至2Apeak)

简而言之、他们正在寻找一个在(VIN x IIN)>阈值时生成逻辑输出的电路/IC。

 

是否有任何乘法器 IC 可实现此类应用?  此外、如果有任何其他合适的解决方案、请进行介绍。

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno、

    我们确实有一个器件、该器件可计算功率、并在计算出的功率超出编程阈值时将故障置为有效(数字)。  LM25056 是器件、可使用 MFR_PIN_OP_WARN_LIMIT 寄存器设置功率限制阈值。  

    这里的问题是、该器件仅适用于12V 电源轨、遗憾的是无法用于360V。 到目前为止、我们没有任何器件可以支持高达360V 的电压