This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990543/bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

您好!

我们在设计中使用的是 BQ24610。
所附电路原理图。

电路工作正常、没有任何问题。
几个月前、我们注意到 IC 的电源正常工作不正常。
由于 IC 未将 PG 拉至低电平、因此它将始终显示为缺少交流电。
所有其他功能正常工作。 我们更换了 IC、它工作正常。

昨天、我们从客户那里得知、在另外3个系统中、这个问题正在发生。
您能告诉我们为什么会出现此问题、以及我们可以采取哪些措施来阻止其他电路板上出现此问题吗?

谢谢、此致、
Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    我以前没有看到过这个问题。 您能否从这些装置获取测试数据? 当 IC 正在充电时、请获取 VCC、PG、STAT1和 PH 的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    目前、存在问题的系统是由我们的客户提供的。 几个月前、我们在一个系统中发现了此问题、当时我们仅更换了 BQ24610。 我们目前没有系统。 因此、一旦我们收到客户提供的故障系统、我们将尝试捕获所需的详细信息并进行共享。

    谢谢、此致、
    Shafeeq

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeeq、

    请在您有测试数据时进行更新。 这将为我们提供有关正在发生的情况的良好信息。 我将保持该线程、直到您能够更新。 获得结果后、回复将重新打开该线程。 谢谢!