This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:适用于 xc7z007s 的 PMIC

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864, TPS65023, TPS65916, TPS65917-Q1, TPS6521815, TPS650250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990513/tps650864-pmic-for-xc7z007s

器件型号:TPS650864
主题中讨论的其他器件: TPS65023TPS65916TPS65917-Q1TPS6521815TPS650250

您好!

我的客户正在使用 DA9062为 Xilinx 的 xc7z007s 供电。

我在我们的网站上搜索并发现 TPS650864适用于 artix7 Xilinx。

但我有几个问题:

DA9062可以支持5V 单输入电源轨、但 TPS650864似乎需要更高的电源轨、对吧? 我们是否有5V 输入轨器件?

2.如果我们仍然想使用 TPS650864、我们是否需要自行对 OTP 进行编程、以使其与 xc7z007s 的电压电平和电源定序兼容、或在 TI 工厂中完成? 如果是由我们完成的、如何执行? 我们能否提供要加载到 OTP 的文件以及要加载到 OTP 的软件和硬件工具? 客户说 DA9062不需要他们的程序来写入寄存器、所有程序都在器件发运给他们之前完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65086470 SPIN 专为 Artix 7而设计、但您正确的是、它主要针对12V 输入而设计。   数据表中的第9.2.5节 VIN 5V 应用介绍了如何通过使用小型前端升压将 PMIC 与5V 输入搭配使用。  

    可能更好的解决方案是使用硬件可配置 PMIC、如 TPS65023。 在 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/fpga-power-design-challenges-can-i-use-a-pmic-for-that 上甚至有一个关于将其与 Artix 7配合使用的技术说明

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    谢谢你。

    客户选择 TPS65916代替 DA9062、因为两者都是5V 输入。 我们已经检查了该器件电源是否相对良好。

    电源轨和额定电流正常、配置如下:

    1V 和1.8V 需要更早地供电、然后其余部分可以(同时或一对一)供电

    问题是:

    是否需要为这些电源轨编写 OTP?

    2.我们是否需要为电源序列写入 OTP?

    3.如果是,我们如何做到这一点? 是由 TI 工厂完成还是必须自行更改 OTP? 如果我们自己提供要加载的文件和用于 OTP 编程的工具吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    TPS65916不可由用户编程。 TPS659162 (https://www.ti.com/lit/pdf/slvuao4)和 TPS659163 (https://www.ti.com/lit/pdf/slvub99)是两个发布的引脚。 此外、还可以检查多个 TPS65917-Q1引脚。 在易失性存储器中加电后(以及启用和禁用)可以更改电压、但 OTP 和序列是固定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS6521815也是用户可编程的、也值得一看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    谢谢你。

    奇怪的是、如果只有在加电后才能更改电压、这有什么意义? 如果原始电压不适用、则处理器无法通电、因此无法写入易失性存储器来更改电压。 如果原始电压合适、则可以为处理器加电、而无需写入易失性存储器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    您建议的是 tiwebsite 中缺货。

    因此、我们现在似乎只能依赖 TPS65916。

    由于 TPS65916降压转换器具有反馈引脚、因此我的理解是我们可以通过电阻分压器调整默认输出电压、对吧?

    例如。 对于  TPS659162、 SMPS1_VOLTAGE 的默认输出电压为1.15V、如果我们使用10k 和10k 电阻分压器并将电阻分压器的中心抽头连接到 SMPS1的反馈引脚、那么我们可以获得2.3V 输出电压、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    对于第一个问题、系统具有多个可用的 I2C 主设备并不少见。 例如、如果 PMIC 位于具有可支持 I2C 写入的基板的外设板上、或者它是具有安全微控制器的系统。 当然,这并不适用于所有情况。

    易失性存储器中电压变化的主要用途是使处理器达到电压调节范围(例如、在特定电压下启动、然后调节该电压- 例如 https://www.ti.com/lit/pdf/slva646 )。 如果它可以用于为不同的处理器调整部件、那就很幸运了。 在这种情况下、这似乎是不可能的。

    TPS65916不适合与外部电阻分压器电路配合使用。 它有一个内部电阻分压器。 我已经10kΩ 过客户按照描述的方式使用 PMIC、但电阻必须较低(通常小于1 Ω)以最大限度地减少误差、并且降压性能可能会受到影响。

    您是否考虑使用 TPS65023 + TPS650250等几个更小的 PMIC 来替代 DA9062?