This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138中引脚的短路

Guru**** 2536970 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990859/ucd3138-shorting-of-the-pins-in-ucd3138

器件型号:UCD3138

您好!

我将 UDC3138用于 PFC 应用、并为此构建了一个6层 PCB (主板)、但在第三层中、DPWM0A 与12V 普通短路。 但我没有将 DPWM0用于任何脉冲生成。  

请告诉我它将如何影响电路板、以及 DPWM0A 引脚上的12V 电压如何影响 UCD3138控制器。

我可以禁用 DPWM0模块吗?  

谢谢、尊重

Ishtiyaque Ahmad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ishtiyaque、在 UCD3138的任何引脚上施加12伏电压、如果不是马上就会损坏它。  更有可能、这会导致它无法正常工作。  如果您查看数据表、即使对于存储、超过3.8伏的任何电压也不是推荐的状态。