This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:您能告诉我 EN/SS 引脚上升了多少电压吗?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121, TPS56221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990941/tps56121-could-you-tell-me-how-much-voltage-en-ss-pin-goes-up

器件型号:TPS56121
主题中讨论的其他器件: TPS56221

大家好、

您能否告诉我 EN/SS 引脚上升了多少电压?
我的客户在 EN/SS 引脚上看到5.5V 电压、并想知道 它是否为 EN/SS 引脚电压的合理值。


TPS56121工作正常、因此我认为 5.5V 是合理的、但我的客户希望知道具体情况。
条件如下。
输入电压:12V
输出电压:3.3V
输出电流:1.23A (典型值)

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、EN/SS 引脚上的5.5V 电压正常。  TPS56121 (和 TPS56221)使用内部电流源将 EN/SS 引脚上拉至 BP (通常调节至6.5V)、EN/SS 引脚将上拉、直到该电流源被外部钳位或电流源在5.5和6V 之间关闭。  在 EN/SS 引脚上在此压紧点测量的确切电压取决于引脚上的泄漏电流和电压表的输入阻抗。