This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:FSEL 引脚搭接配置

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990971/tps548d22-fsel-pin-strap-configuration

器件型号:TPS548D22

各位专家、您好!

我想知道如何从数据表中的表2中选择 RFSEL 值。 如果考虑以下情况、RFSEL 的更好值是多少?
- Vin=12V
- Vout=0.9V
Fsw:650KHz
- FCCM

哪一种更好的选择、 22.1k Ω 或16.5k Ω?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    1) 1)您似乎提出了三次这个问题、因此我将删除另外两次。

    2) 2)有4个 FSEL 电阻器选择650kHz 和强制连续导通模式(FCCM)、每个电阻器选择不同的 R-C 斜坡以进行内部纹波注入。

    16.5k Ω

    22.1k 欧姆

    29.4千欧

    37.4千欧

    您应该选择哪一个将取决于输出电容和瞬态性能。

    数据表8.2.3.1节中的表7列出了内部纹波发生器的 R-C 时间常数。

    对于0.9V 输出、

    R/2 (7us 时间常数 - Rfsel = 16.5k)斜坡需要更少的电容来稳定输出、但瞬态响应会更慢。

    R (13.5us 时间常数- Rfsel = 22.1k)斜坡将需要更大的最小输出电容、但在快速负载变化期间具有更快的瞬态响应和更小的输出电压偏转。

    第8.2.3.3.1节中的公式7解释了最小输出电容和 τ c 对它的影响。