This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:外部开/关控制

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990877/tps92515-external-on-off-control

器件型号:TPS92515

大家好、团队、

您能否告诉我如何从外部 打开/关闭 TPS92515?

我想知道除控制 PWM 引脚之外的解决方案。

例如、 您认为以下解决方案 是否可行?:

1、将外部 FET 连接到 BOOT 引脚、并通过控制它来打开/关闭 TPS92515

2. 将外部 FET 连接到 VCC 引脚并对其进行控制以打开/关闭 TPS92515

3. 将外部 FET 连接到  COFF  引脚并对其进行控制以打开/关闭 TPS92515

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、您好!

    PWM 引脚也用于使能。  我不确定您为什么不想使用该引脚。

    1) 1)引导以开关节点为基准、因此这并不重要。  它还会导致引导 UVLO 故障、然后在引导电压较低时尝试拉 SW 节点。

    2) 2) 我不确定您的意思、将 VCC 短接至 MOSFET? 这将导致 TPS92515中的功率耗散过大。

    3) 3) Coff 仅在 MOSFET 关闭时充电。  它被拉至低电平、然后允许 MOSFET 导通。  此引脚上的任何负载都会导致频率变化。

    此致、