This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2733:用于 LCD 的升压转换器

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990973/lm2733-boost-converter-for-lcd

器件型号:LM2733

各位专家、您好!

我正在寻找 BP5311A 的替代器件。

凭借 WEBENCH 中的输入电压:4.5-5.5V、输出电压:29.5V、输出电流:0.025A、我发现 LM2733能够满足这一要求。

是更好的选择吗? 如果您已根据要求推荐了器件、您能告诉我吗?

e2e.ti.com/.../rohm_5F00_BP5311A_2C00_BP5311XA_2D00_1_2D00_1201570.pdf

谢谢、此致、

Ryo Akashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryo、

    您可以在此应用中使用 LM2733。 没有其他更好的选择。 谢谢你。