请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25120A 主题中讨论的其他器件:BQ21062、
我在浏览 BQ25120A 和 BQ21062的数据表、但无法找到其中包含 LDO 效率的图形/表格。
如果需要指定 LDO 的效率、可以有任何人向我提供所需的文档。
谢谢、
Srinjay Bhattacharya
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Srinjay、
您可以使用以下公式计算效率: https://www.ti.com/lit/an/slva079/slva079.pdf

Iq 为0.9uA、可在" LDO 模式下 VINLS 的静态电流"数据表中找到
此致、
Nick