This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:UCC24650 VS MP6908

Guru**** 2504655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC24650, UCC28782, UCC24612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990785/ucc28782-ucc24650-vs-mp6908

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件:UCC28730UCC24650UCC24612

我们还将使用 UCC28730实施一项设计、适用于离线功率高达10W 的低功耗、极高效率应用。

在该设计中、我们可以在 UCC28730数据表中看到 UCC24650。

虽然 UCC28782的设计建议使用 MP6908、因为它运行迅速、而 UCC24612在这些应用中显然缺乏一些性能。

UCC24650似乎可以替代 MP6908 -在这种情况下、我们宁愿坚持使用一个器件来控制一系列产品的 SR、而不是从一个器件跳转到另一个器件、只是为了获得一些边际优势。

有可能吗?

我们能否在 UCC287xx 系列产品中将 SR 控制器用作 UCC24650?

我们已路由电路板、但仍可以 更改为 UCC24650  

-robin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    请注意、UCC24650不是 SR 控制器、而是唤醒监控器控制器。

    UCC24650旨在与 UCC28730配合使用。 因为-730可以以~30kHz 的开关频率运行以节省待机功耗。 瞬态负载发生后。 初级控制器无法立即检测次级侧的输出压降。 在 UCC24650的帮助 下,UCC28730可以很快开始生成脉冲以保持压降。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    请注意、UCC24650不是 SR 控制器、而是唤醒监控器控制器。

    UCC24650旨在与 UCC28730配合使用。 因为-730可以以~30kHz 的开关频率运行以节省待机功耗。 瞬态负载发生后。 初级控制器无法立即检测次级侧的输出压降。 在 UCC24650的帮助 下,UCC28730可以很快开始生成脉冲以保持压降。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    请注意、UCC24650不是 SR 控制器、而是唤醒监控器控制器。

    UCC24650旨在与 UCC28730配合使用。 因为-730可以以~30kHz 的开关频率运行以节省待机功耗。 瞬态负载发生后。 初级控制器无法立即检测次级侧的输出压降。 在 UCC24650的帮助 下,UCC28730可以很快开始生成脉冲以保持压降。

    谢谢。