This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36506:布局设计

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990819/lmr36506-layout-design

器件型号:LMR36506

您好!  


我正在使用该器件  我的设计中的 LMR36506MSC5RPERQ1。  

我想了解以下内容。  

1.覆铜厚度是多少,如果我在2层电路板上使用,我应该计划它

2.对于固定输出版本、MODE 引脚能否连接到 VCC 或是否建议将其连接到 GND? 是否有任何偏好?

3.角垫的焊盘图案为"L"形。 如果焊盘图案改为矩形焊盘、会产生什么影响?

此致、

S.Ramamani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S.Ramamani

    1oz 还好、2oz 会提供更好的热性能。 EVM 是4层、2oz/1oz/1oz/2oz。

    2.无偏好。

    焊盘图案形状与引脚/焊盘的形状一致。 将图案延伸到矩形应该可以正常。

    Sam