This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL432-Q1:我可以在 ADAS 系统应用中使用 TL432AQDBZRQ1吗?

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990598/tl432-q1-i-can-use-tl432aqdbzrq1-in-adas-systems-applications

器件型号:TL432-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TL431-Q1

您好、TI 专家

我已经在数据表中看到应用程序标记没有 ADAS,我是否可以使用 ADAS 系统应用程序?

谢谢

Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    在首页的"特性"部分、第一个项目符号提到 TL431-Q1/TL432-Q2 "符合汽车应用要求"。  我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可以说、我在 TI 网站上看到的"通过汽车应用认证"代表了这些可用于 ADAS 系统应用的 IC?

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob、

    所有-Q1产品均可用于汽车应用、包括支持 ADAS 应用。