请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5143-Q1 主题中讨论的其他器件:LM5143、
大家好 、
我的客户现在使用 LM5143进行设计。 输入电压为16-36V、输出电流为15-40A。
他们使用 我们 的 Web 设计 工具、发现在使用 独立双输出操作时可以实现、但在使用 单输出交错操作时无法实现、
请帮您检查一下吗?
e2e.ti.com/.../WBDesign201.pdf