This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:有关充电电流设置的查询

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24073

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990499/bq24073-inquiry-about-charging-current-setting

器件型号:BQ24073

您好、支持团队

关于 BQ24073充电器 IC、请询问充电电流是否可根据主机转换进行转换。

1.当适配器等主机未执行数据通信时、设置为不带 ILIM 限制(EN1=0、EN2=High)

2.在与笔记本电脑等主机进行数据通信时、将 ILIM 设置为500mA (EN1=High、EN2=Low)范围内
在充电 IC 电路中,我们询问是否有办法满足这一条件。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    您可以使用由主机控制的 FET 将 EN1拉至高电平、将 EN2拉至低电平。 然后、当 FET 处于活动状态时、主机将通过向这些 FET 的栅极发送信号来控制 FET。 然后、您还可以将引脚直接连接到 EN2的相应上拉电阻器和 EN1的下拉电阻器、以便当 FET 未处于饱和状态(未处于活动状态)时、它们会在主机不存在时将 EN1拉至低电平、将 EN2拉至高电平。  

    如果您还有其他问题、请告诉我、

    此致、

    Anthony Pham