This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS793:输入电压为12V 时上拉?

Guru**** 2378920 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990737/tps793-pull-up-at-12v-at-the-input

器件型号:TPS793

您好!

我想知道我们是否可以在 TPS79333DBVRQ1或 TPS79333DBVRG4的输入端连接一个12V 的10K 上拉电阻器?  当我的所有周围电路都未通电时、可能会发生这种情况。

由于能够通过 LDO 输入或输出的电流将受到10K 电阻器的限制、因此仍有可能损坏 LDO 本身(输入和输出侧的绝对最大值均低于6V)?  

谢谢、
Denis Alain、Eng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denis:

    我理解10公里会限制电流、但这仍然会带来很大的风险。 原因是各种晶体管的栅极氧化物可能会过压和击穿。 您能否在 GND 上添加一个电阻器以创建电阻分压器并将输入电压降低到安全值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    遗憾的是、我无法在该电路中添加分压器。 我有另一种有关 ECO 内二极管的权变措施。 我们将改用它来避免出现问题。

    此致、

    Denis