This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883和 BQ25611D 可通过温度传感器处理电池放电?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ25611D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990563/bq25883-and-bq25611d-can-handle-discharge-of-battery-by-tempture

主题中讨论的其他器件:BQ25883BQ25611D

我们的项目使用 BQ25611D 和 BQ25883作为电池的充电器 IC。

根据电池规格、放电工作温度为-20至60度。
您是否会告知我们在工作温度超出规格时如何控制放电?

充电器 IC 能否处理它?

我们查看 BQ25611D 的数据表   

9.3.6.4.2电池放电模式期间的升压模式热敏电阻监控器
为了在升压模式期间提供电池保护、该器件会监控电池温度是否处于 VBCOLD 范围内
和 VBHOT 阈值。 当 RT1为5.3m Ω 且 RT2为31.14 kΩ 时、TBCOLD kΩ 为-19.5°C、TBHOT 默认为
64°C 当温度超出温度阈值时、升压模式将暂停。 此外、
VBUS_STAT 位设置为000、并报告 NTC_FAULT。 一旦温度恢复到阈值内、升压
模式被恢复且 NTC_FAULT 被清除。

和 BQ25883  

8.3.7.4.2 OTG 降压模式下的冷/热温度窗口
为了在 OTG 降压模式期间提供电池保护、该器件会监控电池温度是否处于范围内
VBCOLD 至 VBHOT 阈值。 当温度超出温度阈值时、OTG 模式为
暂停。 此外、VBUS_STAT 位被设定为000并且相应的 TS_STAT 被报告。 一次
温度在阈值内返回、OTG 模式被恢复、TS_STAT 被清除。

这两个 IC 似乎可以处理这个问题。

我担心这些可能适用于 OTG。 除了 OTG、这些功能是否可用、

。 谢谢你。

陈玉良

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤良

    你是对的。  9.3.6.4.2和 8.3.7.4.2仅适用于 OTG。  

    当充电 IC 未在充电模式和 OTG 模式下运行时、不会监测热敏电阻。

    此致、

    Ricardo