This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:电感器选择

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990503/tps61099-inductor-selection

器件型号:TPS61099

1.对于输出电压大于3V、1uH 小于3V 的情况、TI 建议使用2.2uH。 但是、由于其他设计限制、客户打算在小于3V 的电压下使用2.2uH。 可以用吗? 稳定性会受到影响吗?

2.客户提出的电感器尺寸问题:

建议电感器的饱和电流和额定电流高达安培级、是否可以相应地降低该规格以适合我的应用?

原因是对于高额定电感器而言、尺寸相当大。 由于我的应用在200mA 范围内、在这种情况下、我能否选择 Isat =~500mA 且额定电流=~ 250mA 的电感器以及尺寸更小的电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    可以了。  不应存在稳定性问题。 但250mA 额定电流太小。 也许客户可以选择额定电流更高的1uH 电感器。