This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:Vref 比较器的迟滞

Guru**** 2529970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1158888/tps2116-hysteresis-of-the-vref-comparator

器件型号:TPS2116

您好!

Vref 比较器是否具有迟滞?
如果是、请告诉我该值(最小值/典型值/最大值)。

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、  

    感谢您的提问。  

    我将深入了解这一点、并在明天返回给您。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、  

    TPS2116具有内置 VIN1/VIN2迟滞功能    、对于原始切换电压大约为100mV、而切换电压大约为200mV。  

    PR1比较器没有 迟滞功能  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth - San、

    感谢你的答复。

    我收到了一位客户提出的另一个问题、我想与您讨论。


    数据表(红色帧)的下图显示了迟滞比较器、但数据表未显示迟滞。
    是否确实没有迟滞?
    如果没有迟滞、下图是否有拼写错误?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、  

    以红色突出显示的块是一个没有迟滞的比较器。  

    该模块将 PR1信号与恒定 Vref 电压进行比较。  

    如果您的系统需要 PR1迟滞、我建议使用从 ST 状态引脚到 PR1的电阻器。 这将允许从 PR1的下拉电阻在 ST 被拉至低电平时下降、当选择 IN2时、这将拉低 PR1、以避免在选择 IN2后立即切换回 IN1。

     

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth - San、

    感谢你的答复。

    请允许我确认以防万一。
    内部方框图的比较器上有一个施密特触发符号、这是否是拼写错误?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、  

    谢谢、我现在看到了混乱。 我已在设计中确认 PR1比较器没有迟滞。  

    我将努力在数据表中纠正这种情况。  

    此致、  

    Elizabeth