This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV840:使用 CT 设置延迟时间的精度

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161815/tlv840-accuracy-of-delay-time-setting-with-ct

器件型号:TLV840
主题中讨论的其他器件:TPS3703

DER SVS 团队、

基于威胁

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/955712/tlv840-max-min-value-for-reset-time-delay?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV840%252520delay#

我们是否有更多有关其产生的准确性以及是否有可能获得更少的容差的详细信息?

我们是否有容差更小的替代器件?

我的客户使用 200nF 的 TLV840MADL29DBVR 来获得124ms、但测量值为138ms、可承受+/-30%的电压。

非常感谢

祝你一切顺利、

Olrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olrik、

     TPS3703A4080DSER 是否 适合您的应用? 延迟容差大约为+/-13%。 可通过 SENSE 引脚和电阻分压器设置电压阈值。

    根据 TPS3703数据表、

    最棒的

    Walter