This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505 -以更快的 MPPT 更新速率运行

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161787/bq25505-bq25505---operation-with-faster-mppt-update-rate

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件: BQ25504

我有一个能量收集应用、要求 MPPT 更新速率快于每16秒一次。 我正在使用 BQ25505、并通过定期(通常每隔几秒一次)暂时禁用并重新启用芯片来强制实现更快的更新速率。 除了 BQ25505未在预期的 MPPT 设置点进行控制外、这似乎起作用。 我将 VOC_SAMP 连接到 VSTOR、因此我希望 Vin 为开路源电压的~80%、但它似乎在~50%的位置进行控制。 我想请你就为什么会这样做提出任何建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    加电后的第一个 VOC_SAMP 始终低于设计值、直到采样保持和下拉电路正确同步。  我没有数据来预测确切的时序、因为它会因 IC 而异。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的快速回复。 这是否意味着我的方法有根本缺陷? 它似乎可以正常工作、因为 BQ 将始终在发出!EN 引脚之后的第一个 VOC_SAMP 上工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    不幸的是、是的。  原始器件 BQ25504没有/EN、允许用户通过将 VOC_SAMP 连接到 VSTOR 来禁用采样。  我尚未对此进行测试、但将 PFET 从 VOCSAMP 切换到 VSTOR 打开和关闭可能会触发成功采样。

    BQ25504和 BQ25505都允许在 VREF_SAMP 上施加外部基准电压以强制提供 MPP 电压。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff、非常感谢-这对我们非常有帮助。