This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21542:使用 UCC21542进行设计

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161818/ucc21542-designing-with-ucc21542

器件型号:UCC21542

大家好、团队、
我想设计一个隔离式栅极驱动器。
开关电压介于20V 和48V 之间、频率范围为直流至20kHz。
IC UCC21542使用自举电路来增加高侧 MOSFET 的栅极电压。
由于 H 桥的开关频率可以来自直流、因此无法使用自举。
1)。 我们是否有相同的解决方案?
2)。 我可以使用电荷泵驱动引脚 VDDA 吗?
3)。 输入必须为3.3V 逻辑
4)。 最大持续电流为2A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    感谢您的提问。 由于您无法使用自举电路、因此您可以改用偏置电源。 电荷泵还将用于驱动电源。 还支持3.3V 逻辑。 我也不知道连续电流是什么意思。 MOSFET 不需要连续导通电流、因为它们的控制电极与电流导芯片隔离。 栅极驱动器仅在 MOSFET 导通或关断时提供电流来拉取或灌入 MOSFET。 数据表中给出了拉电流和灌电流额定值、分别为4A/6A。

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、
    感谢你的答复。
    如果由 MOSFET 切换的电压为40V、我应该使用哪个电荷泵?
    VDDA 引脚上的最大电压为20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shibin、

    遗憾的是、我只能评论栅极驱动器部分。 您可以在 TI.com 上搜索电荷泵解决方案、或联系负责您所选特定电荷泵器件的团队。

    此致、

    Akshat