This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2953QML-SP:可以将 NC 引脚接地吗?

Guru**** 2647215 points

Other Parts Discussed in Thread: LP2953QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161941/lp2953qml-sp-is-it-ok-to-ground-nc-pins

器件型号:LP2953QML-SP

各位专家,您好

是否可以将用于 LP2953QML-SP 的16引脚 CFP 封装上的 NC 引脚接地?

谢谢!

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    对于该器件的16引脚 CFP 封装版本、NC 引脚(引脚2和引脚7) 没有到芯片的内部连接、因此应该可以将它们接地。  

    谢谢、

    Sarah