This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在短路(SCD)测试后、无法读取芯片温度、堆栈电压、LD 引脚电压和 PACK 引脚电压。

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76972
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160626/bq76952-after-the-short-circuit-scd-test-the-chip-temperature-stack-voltage-ld-pin-voltage-and-pack-pin-voltage-cannot-be-read

器件型号:BQ76952

您好 ,专家

我们 执行短路 SCD 测试、16节串联 LFP 电池、52V、P+/P -短路、电流约为2000A。

测试失败、并且一些 FET 已损坏。

但 bq76952芯片也损坏似乎很奇怪、

因为我们无法读取任何温度信息、

无法读取芯片内部的温度。

此外  、无法读取电池组电压、LD 引脚电压和电池组引脚电压。

   

   

   

   

 

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JM、

    是的、这肯定看起来 IC 已损坏。 也许您可以分享原理图供我们查看? 短路事件期间可能会出现非常高的瞬态、因此考虑瞬态电压、FET 的额定电压必须较高。 较大的 RC 滤波器组件还可以保护 IC 引脚免受瞬态影响、并且连接电池的导线应保持短接以降低电感。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Matt、

        我还担心 bq76972中的 REG18损坏。

        这是我的原理图、等待您的评论。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

       我可以将 R40更改为1K/1206电阻器吗?

       

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JM、  

    明天我回到办公室时、我将回顾一下回到您的工作。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyang、您好!

    我认为1kOhm 应该可以。

    查看您的原理图、您似乎使用的是一个路径中包含 PNP (Q5)和47欧姆电阻的本地关断电路。

    在关断环路中选择的电阻器可能太小。 如果关断速度太快、则走线或负载中的任何电感都可能产生较大的电压瞬变、进而可能损坏 FET 或器件。 特别是在电流较高(V = L*di/dt)时,如您看到的2000A。 平衡关断速度非常重要、以确保它不会过快或过慢。

    我还想问一下您的输入电池滤波器使用什么电容器?

    此 e2e 线程可能有助于了解如何调试短路事件:  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1054353/faq-bq769142-mosfet-short-after-short-circuit-test---voltage-now-always-on/3900591#3900591 

    此外、短路事件期间是否有任何波形? 观察到任何大电压瞬变?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、

      我为 bq76952设置了两种短路延迟设置、即15us 和120us、

      但我们发现它们都具有高电压 VD=116V。

      

      

      

      

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyang、您好!

    FET 似乎达到雪崩。  

    SCD 延迟设置不会改变关断速度。 它会更改检测到 SCD 保护后触发它所需的时间。

    在您的设计中、您将局部关断环路与 PNP 晶体管配合使用、因此您不会使用驱动器来关断 FET。 FET 的转速可能过快(在关断环路中有一个47欧姆的电阻器)。 尝试使该电阻器更大(R77)、以降低 FET 的关断速度。 这将减少由迹线/负载电感引起的大电压瞬变。 如果您将关断速度加倍、则可能会将瞬态降低一半。  

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Luis、

          我将 R77从47R 更改为510R、并将 SCD 延迟设置为60US。 VDS 的电压似乎不会降低。

          这个瞬时高电压来自16S 电池的 B+/B。

           

           

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jmyang、您好!

    您能否尝试将 SCD 延迟降低至15us 并增加关断环路的电阻?

    2000A 是一种非常高的电流、它可以很容易地激发导致 您看到的大电压瞬变的电感。  FET 似乎达到雪崩击穿、这就是电压似乎 在~116V 时达到最大输出的原因

    电池也具有电感、因此当您过快地关闭时、电池电压也可能升高、这可能是您在 B+/B-之间看到的~120V。 在切换 R77电阻器时、您是否看到电池电压有任何差异?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon